This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:作为逆变器转换器、是否可以实现?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569442/tps62826-as-an-inverter-converter-is-it-possible

器件型号:TPS62826
主题: TPS62903 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。

我将解释当前项目的设计情况。

根电源是单节锂离子电池、标称电压为 3.7V、有用范围为 3V 至 4.2V。 我需要将电池的此电压范围调整到 2 个直流/直流转换器的 VIN、一个具有正输出、另一个具有负输出、+2.625V 和–2.625V 标称值 (theoric)[2.625V 恰好是 2.5V 和 2.75V]的中点、两个输出的电流容量都是 1A 或更高。

对于正输出、我可以轻松使用降压转换器 TPS62826(我相信)、我想知道在我的例子中、TPS62826 是否也可用于生成–2.625V @ 1A 或更高的负输出。 如果可以、原理图会是怎样的? 而且、是否会有这方面的一些文档? (如果可以的话?)。 如果无法实现、我已经说明了我的情况、希望联系 Texas Instruments 工程师、TI 的 PN 可以满足我的需求。 我认为、对于两个直流/直流转换器(正负)、我可以使用同一芯片(相同 PN)、这样我的 BOM 就能得到更多的减少和优化、这会更好(如果可能)。

提前感谢您、

Jeferson Pehls.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我认为通常、大多数降压转换器都可用于反相配置。 但是、在该配置中、允许的输入电压范围会降低负 VOUT 的绝对值。 因此、  在您的情况下、TPS62826 允许的最大 VIN 5.5V 将降低 2.625V、从而得到 2.875V、这对于锂离子电池来说太低了。

    本应用手册的第 1.3 节解释了这种限制的详细信息:“在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6290x“。

    我建议选择 VIN 范围更高、大于 7V 的转换器、例如 TPS62903。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas。

    是的、TPS62903 似乎满足了我的需求、无论是正输出还是负输出、使用了相同的芯片 PN。 我简要检查了数据表、稍后需要深入研究、并阅读您提到的应用手册。 我有很多的进步,但似乎我找到了一个合适的解决方案,这就是重要的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    非常感谢您的反馈。

    如果您有任何问题、请随时通过新的 E2E 帖子联系。

    如果你认为这个线程现在已经解决,那么我会很高兴,如果你会单击解决。

    谢谢、此致、

    Andreas。