This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A10EVM-050:TPS6286A10EVM-050、具有错误的 IC(我们的参考值 S/O 425303)

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6286A10EVM-050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568867/tps6286a10evm-050-tps6286a10evm-050-with-incorrect-ic-our-ref-s-o-425303

器件型号:TPS6286A10EVM-050


工具/软件:

您好、

我们有一位客户 从 Mouser 订购了 1 件 TPS6286A10EVM-050。

他们报告了以下问题:

“这件事  外观看起来像 TI  为此特定 EVM 安装了不正确的器件。

 该评估板应安装 TPS6286A10VBMR(正在评估的 IC)

     他们安装了 TPS6286A06VBMR。 不同之处在于

     他们的 10 安培评估板只安装了 6 安培的部件

     这在测试过程中导致了一些问题、然后我才能够找到

     误差。 如果您查看评估板上的 IC、他们会清楚地看到

     标记“A06",“,表示、表示它是 TPS6286A06VBMR。“

我们检查了数据表  、发现 TPS6286A10EVM-050 应 装有 TPS6286A10VBMR、以提供 10A 的输出:

https://www.ti.com/tool/TPS6286A10EVM-050

部件标记“A06"表明“表明安装了 TPS6286A06VBMR 、而不是 TPS6286A10VBMR、因为 TPS6286A10VBMR 的部件标记 应为“A10":“:

https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partNumber=TPS6286A10VB

我们要求客户提供电路板进入的包装箱的照片、包装箱清楚地显示 TPS6286A10EVM-050(10A 版本)。

您能否检查是否有其他情况表明这些板上安装了错误的 IC?

此致

Thomas Rosendahl

S/O  425303.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢使用 e2e。  

    请让我与团队核实。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thmoas:

    您能否请客户仔细检查是否订购了 10A EVM? 下订单时应显示确认电子邮件。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingy:

    是的、我可以确认他们订购了 10A EVM

    谢谢你

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingy:

    是的、我可以确认他们订购了 10A EVM

    谢谢你

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的确认。  

    客户是直接从 Mouser 订购还是从 TI.com 订购? 如果它来自 Mouser、您能否检查库存中的其他几个 10A EVM 以查看是否存在相同的问题?  

    谢谢你。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 京义、他们从穆萨订购。

    我认为我们无法检查我们的剩余库存、因为我相信这些库存是密封的。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我明白了。 问题是、如果只有一个 EVM 出现此问题、我们就很难获得资源来跟踪布线原因。  

    您可以尝试再使用几个 EVM 来检查吗?

    BR、

    Jingyi