This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285BRUKR 在–5 度的低温下、输出电压下降

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569757/tps51285b-tps51285brukr-at-a-low-temperature-of--5-degrees-the-output-voltage-drops

器件型号:TPS51285B


工具/软件:

你(们)好

TPS51285BRUKR 的输出电压在–5°C 的引脚 13 (VREG5) 上下降。 有什么建议吗?

顺便说一下、TPS51285BRUKR 前端的输入电源不会下降。

黄线为引脚 14 (VO1)、绿线为引脚 13 (VREG5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    看起来探头/DSO 会拾取一些噪声信号。 您能否告诉我们:

    1.在什么温度下,这种现象停止出现?

    2.您是否可以将 DSO 带宽限制为 20MHz 并进行检查?

    3.波形显示 VO1 最大电压为 6.7V。 理想情况下、在这种情况下、内部 LDO 应关闭。  

    4.在这种情况下、您还可以尝试探测 PGOOD 引脚(引脚 7)并查看标志状态。 这可能会为我们提供更多信息。

    出于所有实用目的、只要未触发任何故障且转换器不会停止运行、就可以将其视为噪声信号。  

    此致

    Nikhil