This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:SLEEP 模式下、任何一个电芯 UV 都不会从高电平切换 nFault

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569795/bq79718b-q1-sleep-and-any-one-cell-uv-not-toggling-nfault-form-high

器件型号:BQ79718B-Q1


工具/软件:

您好、

我正在使用 Bq79718 AFE EVM、其中使用电阻梯。  

能够将 AFE 置于睡眠模式、但之后、当任何电芯的 UV 完成时、nFault 不会变为低电平。

此外、我在“Protector tab“(保护器选项卡)- Round Robbin & UV(圆形 Robbin 和 USB)模式中启用、POST 使 AFE 进入睡眠状态。

在睡眠中任何一个单元的 UV、但 n 故障没有从高电平变为低电平。

如果需要进行任何更正、可以分享任何内容吗?

RK