This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:IC UCC256403 每 1 秒重新启动一次

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569229/ucc256403-ic-ucc256403-is-restart-in-every-1-sec

器件型号:UCC256403


工具/软件:

我们测试 LLC 驱动器 IC  UCC256403

Vin = 390V o/p、 V = 24V

问题:IC UCC256403 每 1 秒重新启动一次

我们必须检查 BLK = 3.3V 时的电压保持。

我们还会检查两个开关的 PWM 脉冲。 但没有得到适当的补充 。  

请对其进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每 1 秒重新启动一次 指示可能有多个来源的故障情况。

    过流电平 OCP1/2/3 以及过压 (OVP) 或欠压 (UVP) 可能是导致这种情况的原因。

    检查关断时 ISNS 引脚上的波形。 在 4 个开关周期内电压>4V 属于故障模式。 >0.6 持续 2ms 应该是故障模式、>0.43 持续 50ms。 可能会切换最后两次、请检查数据表中的值。

    可以使用 RISNS 和 CISNS 元件修改 IC 在引脚上看到的电压、从而允许您设置 OCP 跳闸阈值。

    对于开关上的奇怪 PWM 脉冲... 您的 VCR 和 FB 针脚是如何连接的?

    据我所知、开关应主要由 VCR 引脚上的电压控制、FB 引脚输入修改了通用开关速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Patrick、

    您的输入正确。

    此致、

    亚米尼。