This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:USB I/O 的电气特性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569440/tps254900-q1-electrical-characteristics-of-usb-i-os

器件型号:TPS254900-Q1


工具/软件:

您好、

请帮助我获取 USB I/O DM_IN、DM_OUT、DP_IN 和 DP_OUT 的 VIH、VIL、VOH 和 VOL 规格、因为数据表中未提供这些详细信息。

这适用于 I/O 噪声容限分析。

谢谢、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    TPS254900-Q1 不会根据 DPDM 进行任何逻辑计算、这两条数据线只会通过器件。 请参阅数据表中的“8.2 功能方框图“。

    由于无法判断逻辑是高电平还是低电平、因此数据表不提供有关  VIH、VIL、VOH 和 VOL 的信息。  I/O 噪声容限分析可能不适用于此器件、而适用于上行/下行单元。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang、

    感谢您的澄清。