This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:使用电子负载@ 6A 的测试程序和预防措施来测试连续 LM5145

Guru**** 2810625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569248/lm5145-testing-continuous-lm5145-with-e-load-6amps-test-procedure-and-precautions

器件型号:LM5145


工具/软件:

您好、

我们确实希望使用电子负载 (MOSFET) 持续运行 LM5145、持续时间更长、约为 2 天@ 6 安培电流。 对于此测试程序、我们是否必须考虑任何预防措施(例如减少热量等)

请建议预防措施。 谢谢

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您可以使用快速入门计算器检查功率损耗。

    此致、

    Tim