This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164DDAR 原理图审阅

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568691/lm5164-lm5164ddar-schematics-review

部件号:LM5164


工具/软件:

你(们)好  

请帮助查看原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    输入电压 Vin 最小值/标称值/最大值和负载电流是多少? 请分享以进行原理图审阅

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    30V~56V(典型值为 48V)、 负载< 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议在铁氧体磁珠 L3 之前添加滤波电容、如器件 EVM 中的建议

    2.可在输入端添加~100pF 的去耦电容器【以及电流原理图中存在的电容器】

    3. RA [R2]需要降低到~550K Ω 以在 FB 处具有足够的纹波幅度、尤其是在最小输出电压时。

    3、请注意:2*22uF、额定电压为 25V 的输出电容器由于降额/直流偏置效应可能无法在 12V 电压下提供足够的电容。 输出电压为 12V 时、有效电容为~2*8.8uF。 客户可能希望根据允许的输出电压纹波来增加输出电容。

    4. 什么是小于 1A 的确切负载电流??? 请注意、必须计算所需的电感器值、以使 (负载电流+0.5*峰峰值电感电流纹波)<峰值电流限制阈值的最小值 影响。

    当负载电流~1A 时、建议增大电感值~120uH、以避免达到电流限值、尤其是在输入电压较高时。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. RA [R2]需要降低至~550K Ω、以在 FB 处具有足够的纹波幅度、尤其是在最小输出电压时。

    答:我对这部分有疑问。 您的计算建议使用 909K Ω、那么我是否仍需要放置<550K Ω?

    1. 请注意:由于降额/直流偏置效应、2*22uF、额定电压为 25V 的输出电容器在 12V 时可能无法提供足够的电容。 输出电压为 12V 时、有效电容为~2*8.8uF。 客户可能希望根据允许的输出电压纹波来增加输出电容。

    答:但模拟器计算的结果是 22uF*2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    1.根据标称输入值计算所需的纹波注入电阻。 为了确保最小 Vin 处也有足够的纹波[因为最小 VIN 小于标称值]、建议考虑到这一点。 您可以调整 Ra 以获得足够的裕度。 您也可以使用 Ra ~700k Ω、这也应该没问题。

    2. 我 想强调的是、 12V 输出电压下 22uf、25V 的有效电容将~8.9uF。 您可能需要根据允许的输出电压纹波调整所需的电容。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您有任何更新吗?