This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:如何评估 LM5012 前馈电容器的容值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568680/lm5012-q1-how-to-evaluate-the-value-of-lm5012-feedforward-capacitor

器件型号:LM5012-Q1


工具/软件:

您好专家、

   我们 在工程中使用 LM5012QDDARQ1、现在我们遇到了轻负载时的输出纹波问题。

我们发现、在轻负载条件下、使用示波器交流耦合时、24V 的输出纹波峰峰值约为 1.1V、使用示波器直流耦合时、24V 介于 24.1V~25.2V 之间

现在、我们希望降低 24V 输出纹波和波动、我已经尝试增大 C0218 的电容 (100pf、220pf 、330pf 470pF、1000pF)、当我增大 C0218 的值时、24V 纹波变小。     

TI 端是否有任何建议的 C0218 电容值? 当我增大 C0218 的电容时、该降压电路应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王磊:

    请填写 Excel 工具[以及所需的 VIN、Vout、IO、FSW 等]以便正确计算元件值。  SNVR514 计算工具|德州仪器 TI.com。 我建议使用 Excel 工具建议的元件值、以确保器件正常可靠运行。

    但是、为了减少轻负载时的输出纹波、您可以考虑增大输出电容[C0222、C0224、C0226]等

    通常、C218 的建议范围是数百个 pF 范围、通常不建议使用 1nF 之类的大电容值、以避免 在轻负载运行时睡眠间隔期间反馈电阻器过度耦合电容器放电。 请使用 Excel 工作表计算 C218 的所需值、然后返回给我们。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您有任何更新吗?