This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:3 至 20 秒?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569759/bq77904-3s-to-20s

器件型号:BQ77904
主题: BQ77905 中讨论的其他器件

工具/软件:

数据表似乎在三个方面相互矛盾。

标题为“3 到 20 秒“。  

第 1 页显示了 UV 对于 1S 电池组而言足够低的 OV/1S 阈值。

“过压:3V 至 4.575V

欠压:1.2V 至 3V“

数据表主体部分“8.3.10 配置 3-S、4-S 或 5-S 模式“:

“BQ77904 支持 3 节 4 节串联电池包、而 BQ77905 支持 3 节、4 节串联和 5 节串联电池包。“

这三个信息似乎相互矛盾。