This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-SCD 保护延迟问题

Guru**** 2586125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563209/bq40z50-bq40z50-scd-protection-delay-issue

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

您好、

   BQ40Z50-SCD 保护延迟问题,我们已在程序中注册了值 ASCD1: F5 和 ASCD2:47 ,分别对应于 244uS 和 915uS 的延迟。 实际测试的延迟范围为 1220uS 和 416uS。
如果实际测试超过规格表中指定的±10%误差范围的上限、请帮助解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、 同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    有电流故障检测时间、因此总时间为 SCD 延迟 (244us)+/- 10%误差+ Tdetect (160us)=~406us

    在实验室表征时序要求时、我们会测量内部信号、这可能不会考虑 FET 栅极的上升和下降时间。

    例如、DSG 栅极开始下降可能需要 915us +/- 10%、但并不意味着它会立即变为零。

    FET 栅极的电容取决于 FET 和 FET。  

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。