This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:寻找替代产品/更好的选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610985, TPS63900, TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569129/tps610985-looking-for-an-alternate-better-option

部件号:TPS610985
主题中讨论的其他器件: TPS63900TPS63901

工具/软件:

我们的现有设计采用 TPS610985 具有集成负载开关(3.0 伏输出)的超低静态电流同步升压器件。  我们正在改进设计、并正在寻找能够提供更高效率和电池寿命的全新/更好稳压器。  我们的器件是一款支持 BTLE 的数据记录仪,睡眠电流~20 uA ,峰值电流~20 –30mA。  现有设计使用 2 节 AA 碱性或 2 节 AA Energizer L91 锂电池、但我们正在考虑在新设计中支持 LiPo 电池。  因此、稳压器的输入电压需要介于约 1.8V 至 4.2V 之间。 我们的工作温度范围为–20 至 50°C   

TPS610985 的主要问题是、当电池是新电池时、尤其是组合电压为~3.5 伏以上的 L91 电池、效率不高。  如果我们开始使用锂聚合物电池 (4.2V)、效率将会下降。

由于 1.8V 至 4.2V 的输入电压跨越我们所需的 3.0V 输出电压、我正在研究降压/升压稳压器。  TPS63900 和 TPS63901 看起来是可能的选项、但在进行参数搜索时、也存在很多可能的选项。   如果您能帮助我指出正确的方向、我将非常感激。

谢谢您、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    输出电压是否设计为即使 Vin 为 4.2V 也能调节在 3V? 如果是、请选择 TPS63900。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我们需要一个 3.0V 输出、输入范围为 1.8V 至 4.2V。 我将仔细查看 TPS63900。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    有关 TPS63900 的详细咨询、请联系众磊寻求帮助。