Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在考虑使用 BQ40Z50 的 1 节电池应用、
请帮助确认 R9 的最大电阻是多少? 我们是否可以对 R9 使用 18 Ω?

BR
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.