This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE 未通过以太网供电/网络交换机 (PSE) 与 PoE 注入器配合使用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569433/tps23754-poe-not-powering-with-ethernet-network-switch-pse-works-with-poe-injector

器件型号:TPS23754


工具/软件:

我正在使用 TPS23754PWPR 我的路由器设计中的 PoE PD 控制器。

  • 在我的中 千兆路由器设计 一切都正常。 该器件由 PoE 注入器和支持 PoE 的以太网交换机 (802.3at PSE) 成功供电。

  • 在我的中 快速以太网 (10/100Mbps) 路由器设计 、使用完全相同的基于 TPS23754 的 PoE 电路。 但在这种情况下、电路板仅在使用 PoE 注入器时供电。 当连接到 PoE 以太网交换机 (PoE PSE) 时、该板不会通电。

到目前为止:

  • 对于喷油器、PoE 检测/分类显示正常。

  • 在千兆位版本中未发现问题。

  • 只有快速以太网 PoE 交换机的→板机箱无法正常工作。

问题:

  1. 快速以太网 (10/100) 磁性元件与千兆位中的 PoE 实现之间是否存在可能导致这种行为的已知差异?

  2. 将 TPS23754 与 10/100Mbps 变压器结合使用时、我是否需要修改前端设计中的任何内容(RJ45 磁性元件、中心抽头连接、Bob Smith 端接等)?

  3. 该问题是否与快速以太网布局中的模式 A/Mode B 供电或二极管桥方向有关?

非常希望提供有关调试步骤的任何指导或所需的原理图/布局修改。

原理图

PoE 注入器检测波形

支持 PoE 的以太网开关检测波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的联系。

    问题:

    1. 快速以太网 (10/100) 磁性元件与千兆位中的 PoE 实现之间是否存在可能导致这种行为的已知差异?

      答: 对于数据变压器、请确保这两种设计都具有 PoE 兼容性。
    2. 将 TPS23754 与 10/100Mbps 变压器结合使用时、我是否需要修改前端设计中的任何内容(RJ45 磁性元件、中心抽头连接、Bob Smith 端接等)?

      答: 您仅在主题中发布了一个设计、这是 我在原理图中发现的问题:   

    4、5-7、8 与两个 75 欧姆电阻器短接。 当 PSE 进行检测时、这总共 150 Ω 将导致检测问题。 此外、请确保所有 4 线对都正确端接至二极管桥。

    请参阅 此参考设计 正确的 RJ45 连接。

    TPS23753AEVM-004:适用于 TPS23753A 的评估模块 修订版 F)

    此致、

    Zhining