This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:输出泄漏电流

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569589/tps2h160-q1-output-leakage-current

器件型号:TPS2H160-Q1


工具/软件:

尊敬的支持部门:

我对数据表中指定的输出漏电流有几个问题、特别是 I (ol、off) 和 Ilkg (out)、它们在不同条件下定义。


-在 VINx = 0V、VDIAG_EN = 5V、VVS = VOUTx = 13.5V、TJ = 125°C、开路负载条件下、I (ol、off) 灌入–75uA(流入引脚 OUTx 的电流)
-在以下条件下、Ilkg (OUT) 被指定为+0.5µA(从 OUTx 引脚流出的电流):VVS = 13.5V、VINx = VDIAG_EN = VOUTx = 0V

这表明 VDIAG_EN 的状态可能会影响漏电流值。

1) 当 VDIAG_EN = 0 时,请您澄清 i(ol,off) 的值,同时保持其他条件相同吗?. 在这种情况下、I (ol、off) 是否会降低(以绝对值计算)?
2) 我也想知道在不同的温度和 VOUTx 水平下 I (ol,off) 的值。

感谢您的支持
此致

Joaquin Fernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    1) 禁用诊断时、I (ol、off) 的值会减小(以绝对值表示)、因为它们是电流流经器件的较小路径、但这不是我们可以给出特定值的。

    2) 我们不会在不同的温度下测试 I (ol、off)、如果您想找到不同条件下的 I (ol、off) 值、我建议在与您的最终产品环境类似的条件下使用 EVM、以便充分了解器件

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格