This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:UCC27712-Q1 传播延迟匹配

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569621/ucc27712-q1-ucc27712-q1-propagation-delay-matching

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

工具/软件:

您好、

您能解释一下以下时序参数吗?

tPDRM 低电平到高电平延迟匹配

tPDFM 高电平到低电平延迟匹配

这些参数有什么重要意义?

用于测量它们的测试电路是什么?

当驱动器通道执行互补开关时、它们是否相关?

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shihab、

    TPDRM 是 LO 输出和 HO 输出在输出上升沿的传播延迟差异、TGDFM 是 LO 输出和 HO 输出在波形下降沿的传播延迟差异。  

    测试条件在参数表的顶部标注:COM=VHB=15V、VDD ahd HS 接地、对于传播延迟测量、驱动负载为 0nF。  

    这些参数非常重要、可让用户注意到 LO 和 HO 驱动器通道的延迟可能存在一些差异。 在设置控制器死区时间时应考虑这一点。 但是、对于 UCC27712、内部死区时间为 150ns、因此这种传播延迟不匹配相对于固定死区时间并不明显。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复。

    根据数据表、HO 和 LO 不能同时处于高电平。 所以我想知道  tPDRM 和 tPDFM 是如何 测量的。

    以下转换的传播延迟之间是否匹配?。 当我们使用 IC 进行互补开关时、它们会很有用。

    HO 上升至 LO 下降的延迟匹配(当 HI=HIGH 和 LO=LOW 同时设置时)  

    2.  HO 下降至 LO 上升之间的延迟 (当 HI=LOW 和 LO=HIGH 同时设置时)  

    谢谢、

    Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shihab、

    这是正确的、因为 HO 和 LO 不能同时处于高电平。 但 LI 到 LO 上升沿会有延迟、HI 到 HO 上升沿会有延迟、TPDRM 是这两个上升沿事件的延迟差、TPDFM 是两个下降沿事件的延迟差。

    此致、