This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:比较器模块

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569550/tps653860-q1-comparator-module

器件型号:TPS653860-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们正在寻找由比较器模块 (CM) 监控基准电压为 2.4V 的外部电压的可能性。

电气特性 POS 27.1.8 显示 VMON_REF=0.6V、我们知道此基准电压对于配置 COMPx_CFG = 110b(=两个输入均处于电压监控模式)有效。

CM 的方框图(图 8-53)表明、可选择 0.6V 或 2.4V。

如果我们配置  COMPx_CFG = 101b(=单端比较器、2.4V(典型值)基准,电压监控模式下的反相输入)、监控器的基准电压将是多少?

是否有  比数据表中给出的比较器模块更详细的信息/应用手册?

提前感谢。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的联系。 由于此产品属于 NDA 性质、我无法在此公共论坛中提供详细信息。

    我已经向您发送了一封电子邮件、以便进一步说明。

    谢谢!

    Erick Leal