This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:IC 在 EN 关闭时消耗 48V 电压的 8mA

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569396/tps281c100-ic-consumes-8ma-on-48v-during-en-off

器件型号:TPS281C100


工具/软件:

您好:

R76 为 DNP

我可以观察到、当 EN 较低时、IC 的电流进气口在 8mA 附近、因此室温下的温度上升到 50 度。

启用 IC 时、Toal Board 电源上的 8mA 会使电流下降、IC 温度降至 38 度。

此外、当我移除 R84(DIAG EN=悬空)时、  电流会由板电源上的 8mA 下降、IC 温度会降至 38 度。

我的问题是这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak、z

    是的、这是预期结果。 当 DIAG_EN 为高电平且发生故障时、SNS 将使用内部 6.4mA 电流源(源自 VS)上拉、这将导致 IC 中出现一些功率耗散和温升。  当 IC 被禁用时、它可能会检测到开路负载故障、这会在 EN 变为高电平时清除。

    谢谢、

    Patrick