Other Parts Discussed in Thread: TPS274160
工具/软件:
您好团队:
您能否确认 ST1 至 ST4 引脚的漏电流?
谢谢、
日落
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Patrick、
这可能就足够了。
另一方面、数据表中的一些数字可能有所帮助。
今天上午、我正在阅读 TPS1H000(不同器件)的数据表。
也不写入泄漏。
逻辑引脚具有最大 850k Ω 的内部下拉电阻和最大 0.8V 的低电平电压
为此、考虑到 <1uA 会使内部拉电流没有用、可能需要 100K 电阻。
了解 漏电流对于正确确定上拉电阻的尺寸而言是必不可少的。
数据表中的数字始终有用。 特别是对于 TPS274160、客户制造 PLC、环境很嘈杂。
它们可能不应使用超过 100K 的电阻。
低于 1uA 可能有助于做出这一决策。
谢谢、
日落
您好 Patrick、
显然、这是一个开漏输出。
另一方面、必须从 MCU 读取数字值。
MCU 的输入将限制 0 和 1 识别。
另一个采用 TPS1H000 的示例涉及输入侧、但决策与 漏电流有关。
对于 TPS274160 的具体问题、有关的是将读取信号的 MCU 输入。
泄漏电流会偏移 MCU 可以读取的电压值、并可能最终导致 0 和 1 之间的数字值不确定。
泄漏电流始终是已知的良好值。
谢谢、
日落