This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:LDO1 默认配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569166/tps65219-ldo1-default-configuration

器件型号:TPS65219


工具/软件:

尊敬的 PMIC 团队:

我对 TPS6521908 有疑问

数据表表明 08 专为 5V 输入设计。

查看应用手册、LDO1 似乎默认配置为旁路模式。

另请参阅以下文章:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268202/tps65219-tps6521908-pmic-ldo-register-data-is-not-valid/4821296?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS6521908%25252520LDO1#

这意味着、如果使用该配置将 5V 连接到 VSYS、则 VDDSHV5 MMC 电源轨将直接接收 5V 电压。

AM62x 数据表指出此引脚不可耐受 5V 电压。

因此、我认为在这种情况下、期望客户在启动后更改值并不理想。

您能否确认上述情况是否属实? 此处的权变措施是什么? 如果客户希望使用 3.3V 电压、是否需要定制 NVM 或外部稳压器? (我知道使用硬件 SD 引脚可以实现 1.8V 电压。)

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    声明为 3.3V 或 5V 设计的器件主要是针对 3.3V 输入设计的、如其各自的 TRM 中所述。

    TPS6521908 的 LDO1 默认设置为旁路。

    如果使用 5V 作为输入、则 LDO1 的输入不应设置为 VSYS。
    LDO1 设置为旁路模式、LDO 不支持高达 5V 的输出电压。  
    这超出了 LDO 输出的规格、并将超出 VDDSHV5 引脚连接的规格。  

    如果需要使用 5V VSYS、则 PVIN_LDO1 需要由单独的 3V3 电源供电、以实现 3.3V 输出。  
    LDO1 不能用于从 5V VSYS 输入旁路

    TRM 中的方框图显示了当 VSYS = 3.3V 时的正确系统连接。
    客户在将 TPS6521908 与 3.3V VSYS 一起使用时不应存在任何问题。  

    LDO1 将向 VDDSHV5 输出 3.3V 电压、并按预期从 3.3V VSYS 旁路。  

    请告诉我、我是否仍可以帮助澄清问题或进一步的疑虑。  

    此致、
    Sarah