This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM7481-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM74900-Q1, LM7481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567241/lm7481-q1-lm7481-q1

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74900-Q1LM7481

工具/软件:

您好团队:

我正在设计中使用 LM7481-Q1、希望获得有关电流限制设置的指导。

根据数据表、LM7481-Q1 支持 200W 的输出功率和 12A 的输出电流范围、最大限制为 18A。

在我的应用中、我要求额定电流为 5A。 您能否说明如何将电流限值设置为 5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    您在哪里读到 LM7481-Q1 的最大限制为 18A?

    LM7481 没有电流限制特性。 为此、您需要有 LM74900-Q1、它将通过使用 ILIM 引脚切断所需的电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    您能否提供这两种器件的最大电流额定值。 还建议可以使用任何高电流理想二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    这些是 MOSFET 栅极驱动器、电流能力取决于所使用的外部 FET。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    附加了原理图以供审阅。 请查看原理图并提供您的反馈。

    此外、您还可以根据电路知道允许的最大电流。

    谢谢、

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    您 使用的是额定电压为 40V 的 FET。 我们建议在背对背配置中使用 2 个单向 TVS、如下所示。

    如需进一步了解使用 额定电压为 40V 的 FET 时的 TVS 选型、请参阅  LM74810-Q1 数据表的‘10.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型一节

    休息、原理图不错。

    最大反向电流将小于 2A

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我会将 FET 的器件型号更新为 60V 额定值。 这意味着使用双向 TVS 二极管应该是合适的。

    我将此电路设计为支持 12V 和 5A 额定电流、提供 60W 的总功率。 这种情况可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以更改为额定电压为 60V 的 FET、然后可以使用双向 TVS。

    12V 5A 也没问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 IAM 关闭此 TT