This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:寿命问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569618/lm78l-lifetime-question

器件型号:LM78L


工具/软件:

团队、

我的客户对 LM78L05ACMX/NOPB 的寿命有疑问。 器件需要在快速开/关条件下运行(有关详细信息,请参阅下文的)。 工程师想知道这种行为是否会导致寿命短或早期老化。 您能否对此发表评论? 谢谢!

VIN = 24V
Vo = 5V
负载=小于 20mA
开/关= 50Hz、占空比为 50%。

此致、
Sam Ting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们没有注意到这类应用导致寿命显著缩短、但从理论上讲、这可能会导致寿命显著缩短。 我们没有这方面的硬数据。

    在启动期间、当输出电容器充电并且未触发电流限制时、器件会看到高瞬态电流。 这将是影响的来源。

    在这种系统中、电容器的纹波电流额定值应该是限制因素。

    还可能存在一些反向电流。

    输出是否也需要在开/关之间切换、或者这是否只是输入轨的 50%占空比@ 50Hz 所致?

    是输入电源轨切换至 0V 或处于“关闭“状态的高阻抗状态

    此致、

    Gregory Thompson