This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14130-Q1:启动时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559608/ucc14130-q1-start-up-time

器件型号:UCC14130-Q1


工具/软件:

你好、团队。

我想知道确切的启动时间。

根据 EVM 用户指南、EN 电压达到特定电压后大约 2.7ms。 但是、数据表中有一个关于“初级侧软启动超时“的说明。 我不确定它的含义。 您能澄清一下实际启动时间是多少?“初级侧软启动超时“是什么意思?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于美国节假日、回复可能会延迟。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回复出现了长时间的延迟。 软启动计时器在 VIN UVLO 和 EN 开启阈值均有效时开始。 从这一点到/FBVDD PG 变为低电平(指示 FBVDD/FBVEE 都是 90%Vxx<FBVxx<110%Vxx)必须在 28.4ms 内发生、否则输出将关断。

    Steve