This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:ULN2004ADR 屏幕问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560482/uln2004a-uln2004adr-screen-issue

器件型号:ULN2004A


工具/软件:

Dears、

我们发现 ULN2004ADR 屏幕显示 53ADDCM、但 DC 是 2431、所以我们想知道  屏幕“5"代表“代表?

请查找附加文件 creen 和 DC 信息,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    您是指 2431+5 中的“+5"吗“吗? 这是指“延长货架期“名称。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、ć

    我想知道 5 在丝印代表 2025 年,但 DC 是 2431+5,这是客户认为不匹配,谢谢.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    如果卷带中包含多个生产日期代码、标签上会打印最早的生产日期代码。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、ć

    感谢您的答复。 客户仍想知道丝印上的 5 是否代表包装年份、以及 DC2431 是否显示晶圆年份?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    有关更多说明、请参阅以下文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-identify-STC-_2600_-LTC-_2800_2_2900_.PDF

    卷带中是否有从 2024 年起的任何器件(以“4"作为“作为顶部作为顶部标记的第一个字符表示)?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、ć

    感谢您的支持、 顶部标记中所有的第一个字符 用“5",“,标签、标签 DC 是 2431、“2024",“,所以、所以客户认为不匹配、请帮忙检查,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    这些器件是否确实来自带有此标签的封装? 而且、您确定卷带中没有任何带有其他生产日期代码的材料吗?

    可能发生的情况是,有不同批次的设备批量进入此卷带 — 我们正在与相关团队跟进以确认这一点。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    发生这种情况的原因是装置是如何制造的、这是预期的。

    谢谢、

    Patrick