This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:未使用的 CHG 和 DSG 引脚

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567059/bq2980-unused-chg-and-dsg-pin

器件型号:BQ2980


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

如果未使用 DSG 和 CHG 引脚、是否可以将其保持悬空?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    这是我们较旧的器件之一、因此我不知道 CHG 和 DSG 引脚在未使用时需要采用的任何特定配置。 您是否介意共享应用程序/他们计划如何使用此设备?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、  

    你好。

    BQ298006 用于通过单个可拆卸 (18650) 3.7V 锂离子电池为 LED 条供电。 电芯充电不是设计的一部分、BQ298006 仅用于其 UV /OCD/SCD/OT 功能。  

    如果忽略由 CHG 引脚控制的 MOSFET 并将 CHG 标记为 NC、会出现任何问题吗?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    我目前正在内部与团队进行双重检查。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    我已确认、如果不打算使用 CHG/DSG 引脚、可以将其保持悬空。

    此致、
    Alexis