This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92623-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568733/tps92623-q1-unused-pin

器件型号:TPS92623-Q1


工具/软件:

您好、团队、

如果未使用 TPS92623-Q1 的其中一个通道、如何处理 PWM1、OUT1 和 RES1 引脚? 连接到 GND 或保持悬空? 谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您说的是哪一部分?  您的标题是 TPS926 23 -Q1、但随后列出 TPS926 30 Q1?   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    这是一个拼写错误、器件是 TPS92623-Q1。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PWM1 连接至 GND。

    OUT1 和 RES1 保持断开。