This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:公式 69&70 不明确

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569334/tps7h5001-sp-equation-69-70-not-clear

器件型号:TPS7H5001-SP


工具/软件:

大家好、我有一些与用于改善纹波的输出滤波器相关的问题。  
1) 公式 69,什么是 WO Hz 或 KHz 或 MHz 的单位?  
公式中的 Cout_CER、Cout_bulk、LF 的单位应该是什么?
我们应该如何调整 Cout_CER 的大小、我没有看到任何公式、它的 ESR 应该有多大?  

2) 方程 70,什么是 RF 的单位?
内部参数的单位应该是什么?
什么是 Rout? 这是否取决于我的负载?  

谢谢!  
Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohamed、

    如果未列出任何单位、我们通常表示您使用基本单位。
    因此、300uF 电阻将为 3*10^–6 F

    ROUT/IOUT 是您的 VOUT。
    我建议使用预期的最高 IOUT。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、  
    对于公式 68,如果衰减,如何解释该值?  
    关于输出滤波电容器、是否应根据设计对此进行调整? 从哪里开始的棒球场?

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohamed、

    衰减是一个下降单位和幅度增加。
    将它应用于原始噪声、然后再从那里返回。

    通常根据负载瞬态期间允许的变化来选择输出电容器。
    每种设计都是独特的。

    我建议查看 Power Stage Designer 以获得有关一些初始值的帮助。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、  
    我像您说的那样进行了计算、得到峰值将发生在 4e10 KHz、这看起来根本不合理。  
    我的 Cout=3MF CER=1UF LF=50nH。 我得到 RF = 1、58 欧姆。  
    出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohamed、

    我发现所列出的公式中缺少平方根。

    这是一些旧文档的摘录:

    我将在数据表中修复该误差。

    谢谢、
    Daniel