This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:请求 PD 接收端仿真器(类似手机)从 TPS65987 测试 5V@2A 充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569241/tps65987d-request-for-pd-sink-emulator-phone-like-to-test-5v-2a-charging-from-tps65987

部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具/软件:

大家好、TI/E2E 社区、

我将使用开发 USB-C PD 电源 TPS65987 用以向移动设备提供 5V @ 2A 电流。 我想避免使用真实的手机进行测试、而是构建/获取 手机式 PD 接收端仿真器 它的行为与 PD 协商期间的智能手机完全相同。

目标

  • 使用一种工具来模拟手机 (USB-C PD 接收端/UFP)、与 TPS65987 协商 PD、请求 5V@2A,并启用供电方提供充电电流 — 就像真实手机一样。

所需功能

  • 充当 USB-C PD 受电方 (UFP)、并为请求相应的 PDO 5V @ 2A

  • 使用时间戳记录/记录 PD 协商消息(REQUEST、ACCEPT、PS_RDY 等)。

  • 实时测量和显示 Vbus 和电流 (V、A)。

  • 提供可控负载电平(例如 0.5A、1A、2A)或电子虚拟负载、以验证不同电流条件下的行为。

  • 通过 CLI(串行)或简单 GUI 进行测试自动化控制是一个加分项。

问题/请求

  1. 在哪些 TI 参考设计、EVM 或演示板可以用作 PD 受电方 (而不仅仅是源代码)模拟智能手机以进行 PD 测试?

  2. 如果您不是来自 TI、您会推荐哪种 PD 控制器或开发板(可靠,有详尽文档)来实现接收端仿真器? 推荐器件或供应商的示例会有所帮助。

  3. 我是否需要额外的工具((PD 分析仪/监听器,逻辑分析仪)来捕获原始 PD 消息、或者推荐的电路板开箱即可提供足够的 PD 日志?

  4. 是否有任何用于确保 TPS65987 在测试期间提供完整 2A 电流的提示(用于检查的配置,常见缺陷)?

我能提供什么

  • 我可以带来 TPS65987 电路板和用于集成测试的电流源配置。

  • 我可以协助进行固件测试并共享日志。

验收标准(我希望达到的目标)

  • 仿真器与 TPS65987 协商 PD 并获得 VBUS = 5V 热阻抗 ≥2A 低于 2A 虚拟负载。

  • PD 协商日志已保存/可导出(CSV 或文本)。

  • 能够更改请求的电流并观察 V/I 行为。

提前感谢我可以借/购买的任何硬件指导、参考或优惠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS65987 不推荐用于新设计。  请参阅 TPS25751

    是否有可用作 PD 的 TI 参考设计、EVM 或演示板 受电方 (不仅仅是源代码)模拟智能手机以进行 PD 测试?

    可以选择纯受电 TPS25730、但 TPS25751 将提供有关 VBUS 的附加信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=52

    我是否需要额外的工具((PD 分析仪/监听器,逻辑分析仪)来捕获原始 PD 消息、或者推荐的电路板开箱即用、是否可以提供足够的 PD 日志?

    不是必要的、但是很有帮助  https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER

    此致、

    Chris