This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:线路 OV 连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569223/ucc2897a-lineov-connection

器件型号:UCC2897A


工具/软件:

尊敬的团队:

在 EVM 中、LineOV 通过变压器连接。 我能知道这样做的原因吗? 相关的 E2E 回答了关于 OVP 的断续 OCP、但我觉得没有意义。

我的客户遇到了意外的 OVP、甚至添加了电容器或铁氧体磁珠、但没有得到改善。 您能告诉我们接下来能做什么吗?

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EVM 将 LineOV 与电流互感器配合使用来产生断续 OCP。

    您不必为 OCP 使用 LineOV。 如果将其用于 LineOV、则需要设计一个分压器来实现。 意外出现的 OVP 可能是由布局不当产生的噪声导致的。 您需要展示您的 LineOV 布局、以便我们帮助您找到改进方法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    很有道理。 EVM 使用 LINEOV 引脚实现断续 OCP。

    我的客户希望实现 OVP、因此建议他们将 LINEOV 连接到 VIN。 让我询问客户他们是否可以向我们展示他们的布局。

    此致、
    Yuto