This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 卡在复位输出低电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567936/tps6594-q1-pmic-stuck-in-reset-output-low

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

您好、  

我正在  为 DRA821U4-Q1 使用 TPS6594141BRWERQ1 和 LP876441B1RQKRQ1

TPS6594-Q1 RESET 输出为低电平、无望、因此 SOC 无法启动

你有任何线索什么原因导致这种卡住?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 nRSUT Low 吗? 任何 PMIC 电源轨是否已上电?

    任何 PMIC 电源轨是否尝试上电?

    请参阅此常见问题解答以帮助进行调试:

     【常见问题解答】TPS6594-Q1:LP8764-Q1:通过中断解释调试 PMIC 行为。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我刚刚完成了两个 PMIC 电源轨测量、请参阅测量:

    由于您可以看到大多数电源轨都为 0V、因此下一步我将连接示波器并检查 PMIC 是否正在尝试启动。

    我们认为输出零的一个可能原因是满足了过载条件、因此我们正在尝试查看是否有任何因素导致每个电源轨上出现过载。

    我不太确定的另一点是、由于我们的系统中有 2 个 PMIC、如果 2 个 PMIC 之间的通信错误、您认为它是否会导致输出零?

    或者你有其他的见解?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我介绍了 PMIC 的主降压转换器输出、它确实尝试了启动、但只是一次尝试、是否应该进行多次尝试?

    我注意到、在 PMICA 的第二个降压转换器上、尝试查看实际电压 (1.8V)、是正确的吗?

    请参阅随附的图片

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚完成了两个 PMIC 电源轨测量、请参阅测量值:

    在 LEOA VINT、VRTC 和 PMICB VOUT_LDO 上测得的 1.8V 是一个好迹象。 这意味着数字系统已启动并正在运行。 如果您可以使用任何类型的调试工具访问 I2C、则可以查询中断寄存器。

    ]我不太确定的另一件事是、由于我们的系统中有 2 个 PMIC、如果 2 个 PMIC 之间的通信不当时、您认为它会导致输出零吗?

    是的、PMIC 之间通信不良会导致关断。 首次加电时、PMIC 会执行“握手“以确认两个 PMIC 都存在并定期检查。 如果初始握手失败、电源轨不会尝试上电。

    我确定了 PMIC 的主 BUCK 输出范围、它确实尝试启动、但只是一次尝试、是否应该进行多次尝试?

    除非出现严重/重大故障、否则 PMIC 将进行多次尝试。 严重故障包括但不限于 VCCA OVP、热关断、SPMI 通信丢失或数字复位。

    另一件事我注意到、在 PMICA 的第二个降压转换器上、尝试查看实际电压 (1.8V)、它是否正确?

    3.125V 对于任何 PMIC 降压转换器来说过高。 此时的输入电压是多少? 您能否仔细检查原理图上的 FB_B2 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我注意到 PMIC A 的 GPIO7 始终为低电平、这会告诉 PMIC A、MCU 错误、这可能会导致 PMICA 下降、对吧?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我没有使用 GPIO7、由于内部下拉电阻、它很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指的是 ESM_MCU 函数。  

    PMIC 启动后、必须由软件布防错误信号监控器。 如果软件从未运行、则 ESM 无法做好准备、并且 GPIO7 的状态无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已验证、GPIO7 H 或 L

    我需要重点说明为什么 VDD_MCUIO_1V8_REG > 3V try

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VDD_MCUIO_1V8 变为高电平的两个可能原因。

    1. 器件损坏。  已构建并测试了多少块电路板? 所有电路板都显示这种行为吗?
    2. 原理图/布局错误。  仔细检查 FB_FB2 连接

    您是否能够读取中断寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1. 10 块板建成,到目前为止测试了 6 块板是相同的,我不认为板损坏。

    2.连接 FB_B2 与输出之间小于 1 欧姆, FB_B2 从负载直接单线返回。

    捕获输出和开关节点以及 PVIN_B2 的波形

    我们会尽快与您分享波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色是 VCC_A BUCK2 输入 3.3V

    绿色是 B2 的输出

    黄色是开关节点

    为什么它在开始开关之前从 0V 斜升至 3.2V、并且开关占空比接近 100%?

    你能评论吗?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以连接到 PMIC 的 i2c 总线任何 I2C 工具?  

    PMIC-A 的顶部标记是什么?

    BUCK2 是否在上电序列中的正确时间开始斜升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何工具可在生产线上通过 I2C 进行访问。

    请刷写 PMIC 的表面贴装版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 今天下午的电话。 要点...

    1. 只有 PMIC-A 降压稳压器 2 出现问题。
    2. PMIC 在关断之前将其设置为 TO_ACTIVE 序列中的 3ms 标记。  
    3. 在以前版本的电路板中未发现问题。
    4. 执行了 ABA 交换、问题遵循电路板修订版、而不是 PMIC 器件。

    由于降压输出直接进入输入电压、因此最初怀疑 FB_B2 对地短路或连接到低于预期 1.8V 的电压。

    建议的操作/测试:

    • 上电和捕获斜坡期间、将示波器放置在 FB_B2 测试点上。
    • 移除电感器、并在 EN 保持低电平的情况下为 PMIC 供电。 测量 SW2 到 GND(应约为 100 Ω)和 FB_B2 到 GND 的阻抗。
    • 查看此电路板上一版本与上有关 FB_B2 的电流之间的布局和布线差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我们确定了 1.8V 至 3.3V 之间的短路、删除了此短路、PMIC 工作正常。 感谢您的支持。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    很高兴您找到了问题的根源。 我会将此问题标记为已解决。