This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76033DBZR 的 VIN 条件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567543/tlv760-vin-condition-of-tlv76033dbzr

器件型号:TLV760


工具/软件:

在 TLV76033DBZR 的数据表中、我们可以看到“图 16“(第 8 页)、该图似乎显示在 Vin>10V 的情况下 Vout 会下降。

这是否意味着我们需要将 Vin 设置为低于 10V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想补充一下信息。

    我们希望获得 3.3V 输出。

    我的问题是“这是否意味着我们需要将 Vin 设置为低于 10V 以获得 3.3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta:  

    此器件的额定电压高达 30V、因此 10V 不是硬性限制阈值。 我们只需要确保它不会达到 30V 以上、并确保 Vin>Vout

    让我知道你还需要什么:)  

    谢谢、  

    Suchit Baliarsingh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以理解我们可以设置 Vin >10V、但我想知道、每当我们 确保其不会达到 30V 以上并确保 Vin>Vout 时、是否可以获得预期的输出范围

    在简短的问题中、

    当输入电压为 29V 时、是否可以获得 3.3V / 50mA 输出?

    谢谢、

    Kenta