This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:在仿真时、Lx 引脚看起来像对地短路

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568980/lm74720-q1-lx-pin-looks-like-shorted-to-ground-while-simulating

器件型号:LM74720-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

在仿真 LM74720 理想二极管控制器 IC 时、我观察到 Lx 引脚电流过高(看起来像短接至 GND,电流是连续的)。 请参阅下面的仿真电路。

此外、栅极电压也不会升高、以导通 MOSFET。 我希望这可能是因为 Lx 引脚出现意外行为。 请在这方面给予支持。

此致  

罗勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    您使用的是什么软件?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    它是“PSpice for TI“  

    此致  

    罗勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    栅极电压看起来为 14V、这将导通 FET。

    请展示检测到 Lx、CAP、栅源极、A 的仿真结果。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    请查找随附的仿真结果。

    V (GATE)-V (SOURCE)~0 伏

    V (Lx) 为 2.110V

    V (Cap) 为 2.104V

    V (A) 为 14V

    此致

    罗勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    请连接阶跃源、而不是输入端和 EN 上的直流电压。

    ...

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    好的、我将尝试进行这些更改。