This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:ucc256601

Guru**** 2553950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569439/ucc25660-ucc256601

器件型号:UCC25660


工具/软件:

标题: PCB 布局审查申请–750W LLC 充电器设计中的 UCC256601


TI 团队大家好、

我们使用的是 UCC256601 LLC 控制器 输入 750W EV 充电器设计 。 我们的 PCB 布局即将完成、我们希望请求您提供支持以查看 UCC256601 部分的 PCB 布局 以确保正确实施。

由于原理图细节是机密的、我们更希望安排一个 审核会话(例如,通过 Google Meeting) TI 技术团队合作、而不是公开分享完整的设计。

请告知我们推动这项审查的可能途径。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhakar:

    我会在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    亚米尼。