This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:申请 TLV62130 原理图和放大器;PCB 审查((IC 死区现象)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565256/tlv62130-request-for-tlv62130-schematic-pcb-review-ic-dead-phenomenon

器件型号:TLV62130


工具/软件:

您好、TI 专家

客户对两种具有不同输入电压 (5V、12V) 的产品施加了 TLV62130。

PRODUCT_1) Vin=5V:没问题

PRODUCT_2) Vin=12V:IC 因渐进式故障而失效。

换句话说、施加到具有 5V 输入电压的产品时没有问题。 但是、当应用于具有 12V 输入电压的产品时、IC 将在正常运行后裸片。

我想申请一份原理图和一次 PCB 审查、看看是否存在电路问题。

(如电路图所示,我想在闭门会议中提供。 请告诉我如何操作。)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    我没有收到任何回复。 请快速查看。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    您可以在此邮件 ID 上共享原理图和 PCB 文件

    m-gautam@ti.com 

    此致、

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    我通过电子邮件附上了原理图和 PCB 布局。  

    请查看并查看是否有任何问题或需要改进的方面。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    电路板中使用的电感值和负载电流是多少?

    在多少台设备中出现此问题?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    1) 电感为 2.2uH(请参阅下表)

    e2e.ti.com/.../EMA5230S-Series_5F00_191203.pdf

    2) 最大负载电流 :最大 458mA ,设计为考虑浪涌电流的两倍大。

    e2e.ti.com/.../G121EAN01.0._5F00_161115pdf.pdf

    3)  在多少设备中您发现了此问题?

    : 共有 4 台设备出现故障,但更换新部件时,恢复正常运行,故障尚未重现。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady
    如果我的理解正确、您是说用新的 IC 替换这 4 个器件后、您还没有尝试使用 12V 吗?  

    同样、原理图看起来对我们来说是可以接受的。 不过、我会进一步检讨。 同时、请您帮助我了解以下信息

    1.当电路板发生故障时,您是否观察到任何引脚被短接至 GND ?

    2.您能提供一些探测 PG 引脚的失败情况的波形吗? PG 是电源正常引脚、可在一些情况下指示任何潜在故障。  

    3.您能告诉我们,在 12 伏时,电路板会在多长时间后出现故障吗? 是否存在这样的情况:如果长时间运行、电路板也可能在 5V 电压下发生故障   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    客户在输入电压为 5V 的器件中使用该器件已有好几年了、从未遇到过问题。

    这一次、客户在输入电压为 12V 的器件中对其进行了测试、四个 IC 出现故障。 用新 IC 更换有故障的 IC 后、将恢复正常运行。 (这是指在 12V 输入电压下进行测试。)

    因此、我请求审核、看看电路或 PCB 是否有任何问题。

    1. 我们会与客户确认并提供反馈。

    2. 我们会与客户确认并提供反馈。

    3. 我们会与客户确认并提供反馈。   据说、当输入电压为 5V 时、从未发生过 IC 死亡的情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    原理图和布局看起来很好。

    我正在等待以下数据:-

    1.当电路板发生故障时,您是否观察到任何引脚被短接至 GND ?

    2.您能提供一些探测 PG 引脚的失败情况的波形吗? PG 是电源正常引脚、可在一些情况下指示任何潜在故障。  

    3.您能告诉我们,在 12 伏时,电路板会在多长时间后出现故障吗? 是否存在这样的情况:如果长时间运行、电路板也可能在 5V 电压下发生故障   

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    我们将以客户确认的信息进行回复。

    1.当电路板发生故障时,您是否观察到任何引脚被短接至 GND ?

    → 未观察到短路情况。 只要修改了逻辑、电路板就能正常工作。

    2.您能提供一些探测 PG 引脚的失败情况的波形吗? PG 是电源正常引脚、可在一些情况下指示任何潜在故障。  

    → 目前、没有可用的故障样本。 确保波形安全后、我们将共享这些波形。

    3.您能告诉我们,在 12 伏时,电路板会在多长时间后出现故障吗? 是否存在这样的情况:如果长时间运行、电路板也可能在 5V 电压下发生故障   

    → 在+12V 时、大约 3–4 天后发生故障。 5V 没有故障历史。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    1.输入电压 (5V,12V) 是什么来源? 您能共享 I/P 电压波形吗?

    2.什么是输出电压?

    此致、

    Manish