This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:TPS552872 模块:技术问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552872EVM, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568427/tps552872-tps552872-module-technical-questions

部件号:TPS552872
主题中讨论的其他部件:TPS552892

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在设计一款需要宽输入电压范围电源的电路板。 主电源通过外部电池提供、通常提供 5V 电压、但可能会波动至 3.8V。 此电路板还可由高达 36V 的外部电源供电。 我们的要求是通过这些可变输入保持稳定的 5V 输出。 我们正在考虑在此应用中使用 TPS552872 降压/升压转换器、并有一些技术问题:  

  • 低输入性能:在升压模式下运行时、TPS552872 是否可以在输入电压降至 3.8V 时可靠地提供 5V 稳定输出?

  • EMI/EMC 缓解:由于这是一个非隔离式模块、因此在尽可能减少 EMI/EMC 问题的电路板布局布线和元件选型方面有哪些最佳实践?

  • PGND 与 AGND:是否建议将 EMI 的电源接地 (PGND) 平面和模拟接地 (AGND) 平面分开? 如果是、为防止这种隔离产生潜在的噪声问题、推荐的布局技术是什么?

  • 反向电压保护:如果输入端意外施加负电压(例如–36V)、组件是否具有内置反向电压保护功能? 如果是、 它如何提供这种保护?

您还能分享  TPS552872EVM 的 Altium 工程吗?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 以下是我的反馈:

    低输入性能:当输入电压降至 3.8V(在升压模式下运行)时、TPS552872 是否可以可靠地提供稳定的 5V 输出?

    我可以知道输出电流吗?

    [引述 userid=“670689" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568427/tps552872-tps552872-module-technical-questions
    • EMI/EMC 缓解:由于这是一个非隔离式模块、因此在尽可能减少 EMI/EMC 问题的电路板布局布线和元件选型方面有哪些最佳实践?

    • PGND 与 AGND:是否建议将 EMI 的电源接地 (PGND) 平面和模拟接地 (AGND) 平面分开? 如果是、为防止这种隔离产生潜在的噪声问题、推荐的布局技术是什么?

    [/报价]

    请参阅布局 guideline.e2e.ti.com/.../3125.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    [引用 userid=“670689" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568427/tps552872-tps552872-module-technical-questions ]反向电压保护:如果意外地对输入端施加负电压(例如–36V)、组件是否具有内置的反向电压保护功能? 如果是、 它如何提供这种保护?

    TPS552872 没有反向电压保护功能。 需要外部电路。

    此外、您能否分享  TPS552872EVM 的 Altium 工程。

    你可以给我一个友谊请求。 我会通过邮件发送给您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    感谢您的答复。

    关于输出电流、 启动时的峰值电流为 3A、约 20ms、但典型的稳态电流消耗为 0.5A

    我已按照您的建议发送友好申请、并期待收到 TPS552872EVM 的 Altium 工程文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    负载为 5V/3A 时、Iin 将达到 5*3/0.9/3.8=4.4A。 TPS552872 的最小平均电流限制为 3.3A。 建议使用 TPS552892。

    此致、

    木林