This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DRRREVM:需要在 FV = 3V 时驱动 LED 20 N

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DRRREVM, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566247/tps923655drrrevm-need-to-drive-led-20-nos-with-fv-3v

器件型号:TPS923655DRRREVM
主题中讨论的其他器件: TPS923655

工具/软件:

我需要在 FV = 3V 的情况下驱动 LED 20 N。 因此、输出电压为 60V。我调整了 OVP 电阻器、但 LED 开始闪烁。 COMP 引脚电压为 1.2V。要获得 1A 的稳态电流、需要进行哪些必要的设计更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 您是否使用 TPS923655DRRREVM 电路板或您的电路板进行了测试? VIN、ILED 和您使用的调光方法是什么? 您能和我分享 EVM 电路板配置吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高露西亚 ,

    我已经使用 TPS923655DRRREVM 板进行了测试。 Vin 为 12V。我提到 ILED 为 1A。 目前未使用 ADIM 调光功能、PWM 引脚连接到 VLDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将与专家核实并尽快更新您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreejith P Kumar 

    感谢您的反馈! 您提到过您调整了 OVP 电阻器、 我可以获得 EVM 板的最新原理图吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我所做的更改是添加一个变化电阻器 R17 至 15k、R7 至 0.2 欧姆(对于 1A LED 电流)。在该配置下、最大输出电压为 84V。即使不进行此修改、当 EVM 输入在 12V 时大约需要 2.5A、故障 LED 也会闪烁、LED 也会随机闪烁。 OVP 低于 1.14V。 如果我将输入的电流限制为 1A。 开关发生在输出侧、但电流非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreejith P Kumar 

    感谢您的反馈。 我会仔细研究它,并在下周初回到你身边。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucia Gao  

    作为加载项。 我计划从我的实际设计中删除 C3 因为我的板中的空间限制. 这会是一个问题吗?. 我可以使用陶瓷电容器作为替代。 这是一个紧迫的问题,所以请尽快处理它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreejith P Kumar 

    感谢您的反馈!  TPS923655 的“4A"实际上“实际上是开关电流、而不是实际的 Iout。 这意味着、在这种升压拓扑中、需要 Vout/Vin * Iout /效率+ 0.5*Iripple

    是的、不一定需要 C3、您可以改用陶瓷电容器。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucia Gao 

    感谢您的答复。 当我降低 LED 到 12Nos . 没有闪烁问题。

    此致、

    Sreejith P Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好了解。 祝你度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚