This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:整个范围内的电流限制精度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568336/tps55285-current-limit-accuracy-in-full-range

器件型号:TPS55285


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否查看 TPS55285 的电流限制精度?

?、如果我们将电流限制设置为 2A、则与 2A β 的偏差是多少

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您联系我们。 我们将对此进行调查、并在稍后回复您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您的等待。 正如我们可以离线讨论的、我将关闭该主题。 免费通过邮件联系。

    此致、

    木林