This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:启动期间的不稳定性问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567293/lm74930-q1-instability-issue-during-starting

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具/软件:

您好:

我们在多个设计上使用 LM74930、我们正在遇到类似的问题、如上所述  :LM74930-Q1:如果输入/输出电容比不足、则无法激活输出 。

几周前、我们开了一个案例来分享问题、但没有定义任何解决方案。 我们打开这种情况:  LM74930-Q1:启动期间的浪涌电流/电压不稳定性 

我们解决这种不稳定性问题非常重要、因为我们在多个设计上出于保护目的使用此 IC、并且我们在所有设计上都遇到了类似的问题。 如果保持电容器足够大、系统无法 开启、因为它在启动瞬态期间开启了不稳定的运行。

我们必须找到一个解决方案、请支持我们确定能够引导我们找到解决方案的行动。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    我看到 VA 下降至低电平、这意味着 DGATE 正在切换、从而导致电荷泵发生故障。

    如果 VA 下降、则 VIN 可能也下降、从而导致 UVLO 达到。

    我们能否证实是否发生了这些情况?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    最后、我们找到了一个解决方案。  需要考虑几个注意事项:

    -这是非常重要的 Cin、Cout 关系。 Cin 需要比 Cout 大几倍。 当 Cin = 10uF 且 Cout = 2.2uF 时、似乎已经足够了。

    -我们将 MOSFET 栅极电阻增加到 100 欧姆。

    当保持电容值较高(在我们的设计中,大约为 18mF)时、会出现这种不稳定性问题。

    通过这些变化、我们已经消除了不稳定性、现在可以正确控制浪涌电流。 我认为在数据表或设计指南中包含这些注意事项很重要、这很难找到解决方案、而且需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    感谢您告诉我。

    这尚未包含在数据表中、因为它是基本的 MOSFET 问题、与控制器无关。  

    但将来 CIN>COUT 可以帮助我解决这一问题。

    此致、

    Shiven Dhir