This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:TPS54310 的建议后继产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62813M, TPS54310, TMS320C6713B, TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569175/tps54310-tps54310-recommended-successor

器件型号:TPS54310
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6713B、TPS62130 、TPS62813M、 TPS62813-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 TPS54310、因为它用于 TMS320C6713B EVM。
但是、我担心它是一个旧器件。
VIN 为 3.3V 、Vout 为 1.4V (CVDD)。 您能否推荐合适的替代产品?
客户目前正在查看 TPS62130 和 TPS62813M;这些器件是否可以接受?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuki、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    应连接到 TMS320C6713B 支持团队、以确定 CVDD 电源的关键要求。

    快速查看 TMS320C6713B 数据表、似乎需要较大的缓冲电容功能。  TPS62813M 是一款新型器件、可在高达 470uF 的输出电容器下稳定运行。 此外、还可以调节开关频率、这对于 DSP 可能很有用。 因此、我认为 TPS62813M 乍一看是一个不错的替代产品。 但如前所述、请与 TMS320C6713B 专家核实电源的确切要求。

    请告诉我、 CVDD 电源是否有更具体的要求。

    BTW:如果不需要 TPS62813M 的更大温度范围、那么我还建议使用 TPS62813-Q1、这是该器件的汽车版本、成本更低。

    此致、

    Andreas。