This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV3842:用作反相降压/升压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54406, LV3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568626/lv3842-use-as-inverting-buck-boost

部件号:LV3842
主题中讨论的其他器件:LMR54406

工具/软件:

您是否看到以下电路有任何问题 — 我想对此进行仿真,但该器件没有仿真模型。

请注意、正输出(通过 L1B、15uH,耦合电感器)不在环路中。   

我有这个在一个板,它显示了生命的迹象,但不是从头开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基于 LMR54406 模拟了以下内容、LMR54406 似乎与 LV3842 的引脚排列相同。  它可以在仿真中工作、但它确实使用来自两个输出的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很快就会回来找你。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很快就会回来找你。

    谢谢、

    Pramanik Pate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您所做的是正确的。  

    LMR54406 是 LV3842 的新产品

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以正常工作;焊接连接不良。  我的实验室技能有点脱离了实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴我能帮助你。

    谢谢  

    Pramik Patel