This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:用于实现 LDO 输出稳定性的 ESR 范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560205/lm317a-esr-range-for-ldo-output-stability

部件号:LM317A


工具/软件:

我对 LDO 输出电容器的 ESR 有疑问。 我的客户正在考虑 LM317A。

数据表提到“可添加一个可选输出电容器来改善瞬态响应、并可替换为陶瓷和适当的 ESR。“、

但您能提供可接受的 ESR 范围吗?  此信息是确保输出稳定性所必需的。

此致、

Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Komatsuda:

    我们没有指定或表征的 LM317A 可接受的 ESR 范围。 FrontPage 说明意味着应选择与普通钽或铝电解电容器中的电容器重叠的 ESR 值。 但是、由于该器件在没有输出电容器的情况下是稳定的、因此我希望它可以使用任何常见的陶瓷电容值(我通常会发现小型封装陶瓷的 ESL 足够高、使得过低 ESR 的影响可以忽略不计,位于增益交叉点附近的所有位置)。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    似乎已解决。感谢您的支持。

    此致、

    Komatsuda