This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873 可堆叠 SYNC_OUT 配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567623/tps62873-q1-tps62873-stackable-sync_out-configuration

器件型号:TPS62873-Q1
主题:TPS62873 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、
我在由一个主器件和两个辅助器件组成的堆叠应用中使用三个 TPS62873 器件。 数据表规定、需要使用 47k 电阻器将辅助器件的 SYNC_OUT 引脚下拉至接地。
我想确认这是否意味着应使用 47k 电阻器将*所有*辅助器件的 SYNC_OUT 引脚下拉至接地。
感谢您的澄清。
此致、
向凌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiangling:

    感谢您联系我们。

    您是对的。  通过 47k Ω 电阻器将所有辅助转换器的 SYNC_OUT 引脚端接至 GND。  请参阅下面的参考原理图。

    如果您愿意、我们可以通过电子邮件 进行沟通、以便我详细查看您的原理图、同时对您的文档保密。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiangling、

    只是一个温柔的提醒。  

    您还有其他疑问吗? 如果您想以保密的方式讨论、我可以向您发送电子邮件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    当然、请通过电子邮件发送给我、我想与您讨论直流/直流转换。

    感谢您的支持。

    此致、

    向凌