This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:进行占空比循环以高于最大电流?

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568648/lp5816-duty-cycling-to-go-above-maximum-current

器件型号:LP5816
Thread 中讨论的其他器件:LP5861T

工具/软件:

嗨、团队! 我有点不清楚此器件的工作原理。 抱歉、我做了一个拼写错误、器件应该是 LP5816T

我也想知道、如果我们想使用此器件来驱动 12 个 LED、并在这些 LED 上实现 5%的占空比、 我们是否可以达到> 125mA 的占空比? 想知道是否有办法实现这个目标

我们将使用 12 个单独的电流阱、而不是全部的 18 个通道、因此我想知道我们是否可以因此将最大电流增大到 125mA、尤其是在我们仅以 5%占空比进行驱动的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我想您 是指 LP5861T、对吧?

    否、当 MC = 7、CC = 127 且 DC = 255 时、每个电流阱的最大电流为 125mA。 因此无法实现大于 125mA 的电流。 请问需要多少电流?

    至于 5%占空比、可通过在 8 位模式下将 PWM 值设置为 12 来实现。

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200mA 的简介 会很有趣。 我们是否可以将两个电流阱连接在一起、以便在一个 LED 灯串上总共灌入 200mA? 这种方法是否有问题或需要权衡、我们还是很好奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    是、可以将两个通道并联以灌入 200mA 总电流。 仅需权衡两个通道、因此驱动 12 个 LED 总共需要 24 个通道、这需要 2 个 LP5861T。

    此致、

    Felix