This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145 升温

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568507/lm5145-lm5145-heating-up

器件型号:LM5145
Thread 中讨论的其他器件: LM5146

工具/软件:

您好、

有人建议使用 IC LM5145  降压稳压器正输出降压直流/直流控制器、原因是发热。 我们仅通过 GND 散热焊盘找到的布局侧是连接接地平面。 没有外部铜可以帮助减少发热。 布局导致任何问题或请提出建议。 FYI、LM5145 元件放在底部。 总共 4 层@ 1.6mm 厚的顶部、接地、电源、底部

此致

Vivek

Mob:9632322773

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我建议尽可能复制 LM5145 和 LM5146 EVM 设计。 为了降低 IC 耗散、请考虑使用外部 VCC (8V 至 13V)。 例如、如果 Vout = 12V、则通过二极管将 VOUT 连接到 VCC。 这降低了来自 VIN 的偏置电流消耗。 其次、使用具有低 Qg 的 FET、因为从 VCC 驱动每个 FET 的直流栅极驱动电流为 Qg * FSW。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    很好、感谢您的答复、这已解决了我的问题。

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek。