This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:我想知道 TPSM33625RDNR 器件何时有足够的电源可用。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPSM33615, TPSM33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565901/tpsm33625-i-would-like-to-know-when-sufficient-supply-of-the-tpsm33625rdnr-part-will-be-available

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他器件: TPSM33615TPSM33620-Q1

工具/软件:

您好、

我目前正在查看 TPSM33625RDNR 用于新开发项目的器件。
但是、现货库存似乎有限、采购数量也受到限制。

您能告诉我何时有足够的供应?
我还想确认是否由于发现产品存在严重问题而暂停生产。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 Christine Chacko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该如何联系您提到的主管 Christine Chacko? 如果您知道她的电子邮件地址、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克·德斯塔西 如何在这种特殊情况下帮助桑吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天再次查看库存后、TPSM33625RDNR 似乎完全缺货。
    我需要确认库存是否将很快补充、或者此器件是否存在导致生产停止的特定问题。 我是否应该考虑使用其他器件更换 TPSM33625?

    我之前向您提供的联系人 (c-chacko@ti.com / Christine Chacko) 发送了一封电子邮件、但我没有收到她的任何回复。
    我应该就该问题联系谁以获得答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所在地区是否可以联系 TI 销售代表? 我会再试一次、看看是否有其他方法可以帮助您解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有直接联系人员询问有关此部件的问题或供应问题。
    我应如何继续解决此问题? 是否有任何方法来了解是否有内部计划来补充此零件的库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正试图弄清楚这一点、并将其分配给合适的人员。 我会和你一起回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在努力解决此问题时给予的及时响应。

    此外、在寻找解决方案时、我遇到了 TPSM33615RDNR。
    尽管 TPSM33615RDNR 支持稍低的输出电流、但似乎可用作 TPSM33625RDNR 的 1:1 替代产品。

    TPSM33625RDNR 标记为“不可用“、而 TPSM33615RDNR 显示为“缺货“。
    我想知道是否能够确认补充 TPSM33615RDNR 库存的时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知下了订单来补充库存、请启用通知来获取有关此情况的通知。  

    否则、如果自动分级正常、团队会检查并确认汽车库存处于健康状态。 请告诉我这是有效的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已再次查看 TI 网站、但 TPSM33625RDNR 产品仍标记为“不可用“、TPSM33615RDNR 仍标记为“缺货“、就像我之前看到的那样。 (我已设置 TPSM33615RDNR 的通知、但没有链接可以对 TPSM33625RDNR 执行相同的操作)

    您说的是“汽车级“、您是指 TPSM33625 或 TPSM33615 有汽车级版本吗? 我在 TI 网站上找不到这些产品。 如果可能、请共享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前只有汽车等级是一种方法。 其他替代方案需要加以重置。  https://www.ti.com/product/TPSM33620-Q1 这是汽车等级。  

    很抱歉给您带来不便、如果您有兴趣的原始设备可用、我将订阅通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您推荐的 TPSM33620-Q1 也具有采购数量限制(最多 50 个器件)。 我需要数千个数量、因此很难替代。 我希望目前应用于我的系统设计的 TPSM33625RDNR 的现货库存很快得到补充。 如果无法做到这一点、我希望至少尽快补充 TPSM33615RDNR 的库存、这些库存可在不更改硬件设计的情况下进行替换。

    我设置了一个通知、会等待。 但是、我想知道这种供应不稳定性是因为生产计划与需求不匹配造成的、还是其他一些特殊问题。