This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:关于 BQ27220EVM-744 使用情况的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220EVM-744, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568740/bq27220evm-744-inquiries-regarding-the-use-of-the-bq27220evm-744

器件型号:BQ27220EVM-744
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

我们收到客户关于使用 BQ27220EVM-744 的问题。

1.请确认我应该使用哪个版本的 BQSTUDIO。 (当前已安装 1.3.42。)

2.我只需要使用“顶部开始日志“收集日志,还是需要使用单独的方法?

3.保存日志时,它们会使用*.log 扩展名保存。 是否有办法将它们保存为*。csv 文件?


4.您能否为我提供一个示例配置文件 (1 ea) 和数据日志文件 (6 ea) 以便进行比较?

5、我可以询问日志收集时间吗? (仅收集电池断开连接之前的时间是否足够?)

1.3.42 安装中不包含 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager。
我想知道是否有单独的安装文件。

请指导客户按照过程正确使用 BQ27220EVM-744。

请检查。 谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你的版本是好的。

    2.这是记录仪表所有结果的唯一方法。

    3.日志文件已经是逗号分隔的值,因此您可以使用 Windows 资源管理器将文件重命名为.csv 文件。

    4.我们没有可以在 E2E 分享的示例。 GPC CEDV 用户指南介绍了日志文件的外观(内容和格式)。

    5. bqStudio 在您点击“Start Log“时自动添加正确的时间戳、从 0 开始。

    6.删除了此项、因为只需创建 6 个单独的日志文件并按照 GPC CEDV 的说明操作会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominik

    感谢您的答复。

    如果我们有任何其他问题、我们将与您联系。

    谢谢你。