This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:从灌电流切换到拉电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564575/tps65988dj-switching-from-sink-to-source

部件号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他部分: TPS65988DK

工具/软件:

e2e.ti.com/.../7115.schematic.pdf
我附上了我尝试使用的电路板电源管理侧的原理图、我们只能通过 SPI 访问程序、但我能够使用外部工具读取/写入闪存。 我们已经使用 TPS65988DJ 将工程文件从评估板上创建出来、因此我认为我们的问题不是由错误的基本二进制文件引起的。 我们的目标是让它,当只是平板电脑连接到板它是供电的一切,但当有东西插入到第二个端口,电池包,充电器等,这现在成为电源和平板电脑将开始从这个电源充电,以及. 我们已经尝试在 GUI 中设置 GPIO 事件、但平板电脑尚未开始通电。 任何帮助都将非常感谢! 我没有设计此电路板、只是被要求对芯片进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    感谢您联系我们!

    TPS65988DJ 仅用于 TBT3 和 Intel 参考设计。  

    您使用哪个版本的 GUI 来生成工程文件?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我正在使用版本 6.1.4、我意识到这款芯片已经过载、这不是我的决定、但我正在尝试使其正常工作、哈哈、我相信未来的目标是通过 USB 将显示数据发送到平板电脑设备以及吗?

    谢谢、
    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    版本 6.1.4 不支持 TPS65988DJ。  

    您使用哪种器件选型? 其他器件的基本二进制文件彼此不兼容。  

    但是、GUI 6.1.4 支持 TPS65988DK。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与 TPS65988DJ 一起使用哪个版本的 GUI? 感谢您的所有回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我将在内部进行检查、并在下周初向您提供反馈。  

    此致、

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    TPS65988DJ 仅用于 TBT3 设计。 我强烈建议改为替换为 TPS65988DK。 这两个器件都是引脚对引脚的。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已切换到 DK、感谢您的回答。 在我们的定制电路板上对芯片进行编程时、我仍在努力实现电源直通。 我已经尝试设置 GPIO、以便在端口 1 协商供电时触发、但我无法确定如何触发另一个端口成为供电方。 如果您能帮助我确定这方面的方向、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max  

    您能否共享当前的项目文件?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65988DK_5F00_Power_5F00_Swap.pjt
    这是当前的项目、根据我在这些论坛上查看的内容、为实现我们想要的目标、当另一个端口协商为供电方时、我们需要使用 GPIO 事件触发切换为受电方(开始为平板电脑充电)。 我不清楚如何通过应用程序配置等来触发此 GPIO 事件。 我是否需要物理连接两个 GPIO 并将一个设置为在供电方上拉至高电平进行协商、而不是将另一个设置用作应用配置 cmd 的触发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还尝试刷写外部闪存、它似乎不会改变芯片的行为(我尝试更改电流上拉,并且 CC 线路上的电压没有变化)。 正如我在其他论坛上看到的那样、我正在使用工具并通过 SPI 将 bin 文件写入到外部闪存、不确定是否有任何见解认为我们的闪存似乎没有被我们的芯片读取。 该板的第一个版本没有公开 I2C 用于调试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    感谢您提供项目文件。 我将随原理图一起查看、并在本周结束时向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr