This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:TLV803EA29DPWR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568969/tlv803e-tlv803ea29dpwr

器件型号:TLV803E


工具/软件:

尊敬的支持:

是否可以  在以下配置中使用 TLV803EA29DPWR

将 Vdd 连接到 1.8V(引脚 5)、然后在复位输出引脚(引脚 1)上使用 10k Ω 上拉至 3.3V? 10k 是否正常、或者我们是否应该使用较低的值、例如 2k2(此引脚上有 100nF)?  

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TLV803EA29DPWR 具有 2.9V 的阈值电压、因此将其连接到 1.8V 电源将立即使复位生效。  TLV803EA17DPWR 可能是一个更好的选择、其阈值为 1.7V。 当 VDD 低于 1.7V 时、它将使复位生效。

    复位引脚上连接到 3.3V 的 10kΩ 上拉电阻是可以的。  通常不需要在 RESET 引脚上使用电容器、这会影响复位延迟。

    -亨利