This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255:输出低于 2V

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568561/tps7b4255-output-below-2v

器件型号:TPS7B4255


工具/软件:

您好:  

我需要在线路末端测试时为 PCB 提供 1.7-2.7V 的可调电压、10mA 最大值为 3.6VAbs 最大值。  这 将来自非板载工作台电源、但我想防止意外设置电压高于此值。 这些都是超昂贵的 PCB。

我正在考虑使用跟踪 LDO 来“缓冲“电压。 我希望从 3.3V 电压为跟踪 LDO 供电、因此它绝不能驱动至 3.6V。

TPS7B4255 规格规定可输出低至 2.0V、但图 6-8 显示其在低至~1.7V 电压下保持线性、这是理想情况。 您能否阐明数据表规格或提出其他建议?

同时考虑功率运算放大器、但其概念是相同的、但这些似乎不太适合驱动容性负载。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的提问!

    该器件将按预期调节至 1.65VADJ。

    ADJ 引脚具有作为使能引脚的双重功能、因此当低于数据表曲线所示的特定阈值时、它将关断。

    但是、规格将该限值定义为低于 1.65V、因此 它必须尝试调节至高于该值的 VADJ/VOUTT:

    建议的工作条件范围在 2V 结束、因此这一切都意味着您失去了最小/最大性能规格的保证。 它仍然可以像 LDO/电压缓冲器一样工作、典型值或特性曲线将保持对典型性能的良好估算。  

    此致、

    Gregory Thompson