This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:电池充电时、LED 不会关闭

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569104/bq24090-led-doesnt-switch-off-when-battery-is-charged

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:TPS63051TPS3808

工具/软件:

我正在使用 BQ24090DGQR 电池充电器、并且在 CHG 引脚上使用 LED。 我想知道为什么在电池充电完成时 LED 不会熄灭。  

我使用万用表测量了电池电压、测量值为 4.2V。 电池为 400mA Lipo。 我会附上电池充电器的原理图和桥接跳线、  

电池用于为 TPS63051 稳压器、TPS3808 监控器电路供电。 要缩短跳线之间的连接、我使用计算机跳线帽。  

有人能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    进行观察时、您是否从与 OUT 引脚相同的网络汲取有源负载? 如果是这样、如果器件同时对电池进行充电和放电、受负载影响、那么器件可能会认为充电仍然在进行。 尝试移除负载并查看 CHG/ LED 是否熄灭。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    是的、我正在消耗一个负载。 我执行了您的建议、LED 熄灭。 谢谢!